This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:我们能否在 BCLK 自动关闭的情况下使 TAS5825进入深度睡眠模式

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/743891/tas5825m-can-we-bring-tas5825-to-deep-sleep-mode-with-bclk-off-automatically

器件型号:TAS5825M

您好、Sirs、

该主题的后续主题、请访问 e2e.ti.com/.../2742391

我们能否在 BCLK 自动关闭的情况下将 TAS5825置于深度睡眠模式而不是睡眠模式?  借助 I2C 实现、客户需要 编解码器的 EAPD 信号来通知 EC 根据  I2S 时钟状态将 TAS5825调至深度睡眠和播放模式。     



除了功耗之外、您是否会告知睡眠模式和深度睡眠模式之间的差异? DSP 在 深度睡眠模式和睡眠模式下都保持开启状态。 如果客户在静音时始终将 TAS5825置于深度睡眠模式、是否会影响唤醒时间?





谢谢、此致、

陈耀恩
2018年6月11日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、
    我们将对此进行研究、稍后再向您回复。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    您可以建议客户进入深度睡眠模式而不是睡眠模式。 TAS5825从深度睡眠模式进入睡眠模式所需的时间为~400us、因此我认为延迟不是您应用中的一个大问题。

    实际上、要从深度睡眠模式控制播放模式、首先需要进入睡眠模式。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    非常感谢。 400us 延迟是可以接受的。 我们能否更新 PPC3、  以便在 BCLK 停止、LRCK 停止的情况下自动将 TAS5825置于深度睡眠模式? 对于 新 PC、功耗在调制待机模式下至关重要。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2018年11月17日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    在 PPC3 GUI 的"Simple Register Tuning (简单寄存器调优)"轻触中、客户可以在"state control (状态控制)"中设置深度睡眠模式。

    由于一些客户不知道 I2S 时钟何时会停止、因此他们希望我们的放大器自动进入特定模式(HIZ、睡眠、深度睡眠)。 在这种情况下、TAS5825现在支持自动进入 HIZ、而不是深度睡眠、深度睡眠由内部状态机决定。

    因此、无论使用脚本还是 ppc3、客户都需要自行进入深度睡眠模式。

    此致、

    Alix Wan