This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1:消除噼啪声和喀哒声。

Guru**** 2561340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1, DRV135, DRV134, OPA2322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745861/tpa2005d1-pop-and-click-elimination

器件型号:TPA2005D1
主题中讨论的其他器件: DRV135DRV134OPA2322

您好!

我正在使用 TPA2005D1驱动8 Ω 扬声器,但它在打开时会发出噼啪声和喀哒声。 我们如何完全消除噼啪噪声和喀哒声?

我提供3.3伏作为 VDD。  

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、amey、

    通过使用放大器的差分输入以及 IN+和 IN-之间的匹配阻抗来减少 PoP
    输入端阻抗的任何不匹配都会影响 PoP 性能。
    有几个关于模拟 D 类放大器的提及、在整个论坛中都有 PoP、您可以搜索"TPA20* PoP"或类似的内容。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    到目前为止、我一直在使用放大器的单端输入。您能帮我设计项目吗?请看一下这个图。您能建议我如何进行差动输入吗?  

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、

    如果您的麦克风是单端输出、您可以尝试通过放置 DRV135等单端到差分放大器、这也有助于显示 IN+/IN-的相似输入阻抗。
    此外、建议使用精密电阻器来防止它们之间的不匹配。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我有两个问题要问。

    1) 您建议的 DRV135和 DRV134差动 IC 在我的应用中不有用,因为在 DRV13X 的数据表中,它们提到电源电压范围最小+/- 4.5伏。 但在我的项目中、我将使用 +/- 3.3调节电压。 您能不能建议 DRV13X 的替代方案。

    2) 2)我尝试了一个实验、在 TPA2005D1之前在反馈路径中引入具有音量控制的 Opam。 我附上了实验的图片。 您对此实验有何看法?               它是否能消除噼啪噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、

    我建议使用 DRV135、因为该器件将单端输入转换为差分输出。 您可以尝试使用运算放大器解决方案、但您仍应注意 TPA2005D1输入端的阻抗匹配。 仅将运算放大器放置在 TPA2005D1输入的一侧可能不适合阻抗匹配。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的建议、

     

    我的项目在最大3.3调节电压下运行。  但 DRV135差分放大器的工作电压最低为4.5伏

    您能否建议 DRV135的任何替代差分放大器或消除噼啪噪声的任何其他方法。

    我已随附(页码17) DRV135数据表的屏幕截图。


     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、

    您可以尝试使用几个运算放大器实现单端到差分电路。 根据最大电压轨(3.3V)、您可能需要了解 RRIO 放大器、以便尽可能充分利用您的麦克风动态范围。 OPA 系列可能具有一些选项、如 OPA2322。
    关于电路、您需要使用其中一个运算放大器来驱动第二个运算放大器的输入。 第二个运算放大器将具有单位增益、因此输出幅值与第一个运算放大器的幅值相同、但仅反相。 因此、您会在反相模式下对放大器进行布线。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器