This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49250:可能的并发音频路径?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49250, LM4950, LM49251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/747015/lm49250-possible-concurrent-audio-paths

器件型号:LM49250

你(们)好

使用 LM4950 (很抱歉,如果它位于数据表中,则无法“清晰”看到这一点...) 我想知道、是否可以有"单声道输入路由到耳机输出"、而其中一个"立体声输入路由到 LS 输出"

非常感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    欢迎使用 e2e。
    根据数据表中的信息:
    -通过写入表6第二行中的值、可以将耳机输出从单声道输入路由到 R 和 L 信道。
    -通过写入表5中第二行或第四行的值、扬声器输出可以从立体声输入端路由到任何 R 和 L 扬声器通道。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan、非常感谢您的回答。  

    因此、我可以在2个分离的输出上并行获取2个不同的音频源。 很酷!  

    这是否也适用于 LM49251?  

    此致

    Nicolas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicolas、

    这正是数据表的建议、现在我没有用于这些器件(LM49250/LM49521)的评估板可供确认。
    关于 LM49251、数据表中的表5和16仅提及单声道输入用于两个输出或立体声输入用于两个输出的情况。 没有提到同时使用单声道和立体声输入的功能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器