This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:首次使用时是否需要 I2C 初始化?

Guru**** 2554780 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1, TAS5421EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/747428/tas5421-q1-is-i2c-initialization-needed-at-first-use

器件型号:TAS5421-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5421EVM

尊敬的 TI 团队:

我们在远程通信模块中实现了单声道放大器 TAS5421-Q1。 对于硬件测试、我需要知道是否可以在没有 任何 I2C 初始化但只有控制引脚(待机、静音、故障)的情况下使用该放大器。 在这种情况下、音频源将连接到(IN_P 和 IN_N)。 该测试仅用于调试硬件、因为软件尚未准备就绪。

我感兴趣的另一件事是使用 TAS5421EVM 随附的 USB2IIC 板。 是否可以将其连接到我的硬件、以便我可以通过 PC 将放大器的设置配置为 USB 转 I2C?

如果需要澄清、请告诉我。

此致、

Abderrahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、您可以使用待机和静音引脚在没有 I2C 的情况下运行该器件。

    您可以使用 USB2IIC PCB 与电路板通信。 电路板上有 SDA、SCL 和 GND 的测试点、可与削波引线一起使用。 请注意、USB22IIC 和 TAS5421不支持多主器件。 您的另一个 I2C 控制器不得尝试使用总线。