你(们)好
我需要帮助以将 PCM9211内部 ADC 配置为 I2S 主器件。
我的目的是将 ADC 设置为独立模式、然后设置为 I2S 主器件、让器件向处于从模式的 DSP 输出24位 I2S。
但是、我无法使 MPIO_C 引脚输出任何内容。
PCM9211由一个24.576Mhz 晶振供源。 我希望输出在 LRCLK = 96kHz 和 BCLK = 6.144MHz 时运行。
我的当前配置如下
(CodecControl SW 的脚本样式)
############################
#将寄存器重置为默认值
宽80 40 00
宽80 40 33
W 80 40 C0
#将 XTI 时钟设置设为 SCK = XTI/1 = 24.576MHz、BCLK = XTI/4 = 6.144MHz、LRCLK = XTI/256 = 96kHz
宽80 31 05
#将 MPIOC 设置为 ADC 独立模式
宽80 6F 41
#将 ADC 设置为 I2S 主机、256fs、输出格式= 24位 I2S
宽80 48 20
############################
感谢您的任何帮助。
提前感谢。
此致、Jesper Therring Jensen