This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:电力线处的电容器

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/747033/tlv320dac3101-capacitor-at-power-line

器件型号:TLV320DAC3101

您好!  

您是否有关于 SVDD、+3.3VA、+1.8V 和 IOVDD 线路上最小电容值的信息。 是否有最小值?  

我想关心电容的直流偏置。

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagata-San、

    建议遵循数据表和 EVM 用户指南中的建议值。
    建议在靠近每个电源引脚的位置放置一个0.1uF 的小电容和一个10uF 的电容、并且尽可能靠近 IC。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器