This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:PCM1754静音功能

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754, PCM1753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745150/pcm1754-pcm1754-mute-function

器件型号:PCM1754
主题中讨论的其他器件: PCM1753

大家好、

客户发现 VoutL/R 上仍然有输出 波形如下所示。

卸下 BCK 后、无输出。 波形如下所示。

这是正常的吗?

请您看看这种情况吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    这是相当多的噪声- BCK 和输出之间是否存在串扰? 该系统中是否有任何输出滤波?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    最奇怪的是、无论该引脚上的电压是多少、都无法激活静音功能。

    这是正常的吗?

    下面是布局的一部分、BCK 似乎与 VOUTL/R 引脚很远。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    您能否在噪声事件期间查看 VCC 电源和 VCOM 引脚? 您是否也能看到这两个引脚上的噪声? 如果确实如此、那么我认为您存在数字串扰问题、因为 PCM1754没有太多的电源噪声抑制。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我不确定噪声是否由 VCC 和 VCOM 引起。

    请按如下所示检查波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Franco:

    您能否发布原理图? 如果您不愿意在 e2e 上分享、请直接将其发送至 frost@ti.com。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Franco:

    我可以在工作台上查看这一点、是的、我还可以在启用软静音时看到一些输出噪声。 这可能是因为此功能仅是"软静音"、其中衰减寄存器基本上设置为最小值、而不是真正的模拟静音。 我确实注意到、我的系统上的噪声幅度小于您正在经历的噪声幅度、因此也可能存在一些数字串扰分量。

    在输出端使用低通滤波器后、我几乎没有看到任何噪声。 我在原理图中没有看到滤波器-您使用什么来滤除带噪声输出?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  

    感谢您的解释。

    我应该将 PCM1754更改为 PCM1753、以通过软静音或在 PCM1754输出上添加 LPF 来最大程度地降低此噪声。

    您对 PCM1754的 LPF 有什么建议吗?

    谢谢。

    佛朗哥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个器件将具有相同的静音功能。 对于这些器件、我们强烈建议使用输出滤波器。 理想情况下、这将是 PDS 中所述的二阶有源滤波器、但至少应使用 RC 滤波器。 目标截止频率为0.5*FS (采样率为50%)。

    谢谢、
    Paul