This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1642:生产日期代码问题

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/746674/opa1642-date-code-question

器件型号:OPA1642

您好!

我想了解生产日期代码“1714+5”的含义。 P/N OPA1642AIDR 采购了两次、一次的生产日期代码为"1714"、一次的生产日期代码为"1714+5"。 我想了解我在所列日期代码中看到的差异。

我上周联系了'ti-counterfeit@list.ti.com '、但仍未收到回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fiorella

    我查阅了规格、您应该会看到:
    最上面一行:01642A (这是器件型号)
    线2:TI 标识、然后是 YMS (年、月、组装地点代码。 仅3位数字)
    第3行:LLLL (批次代码)
    某些器件在批次代码之后可能会有_G4字符、但这些字符可能是较旧的器件。 G4以前是标识绿色部件的代码,但现在我们的所有部件都是绿色,因此代码已过时。
    我找不到关于+5标记的任何内容。

    您是否从 TI 批准的经销商(DigiKey、Mouser、Newark、Avnet、Arrow?)购买了此产品? 如果是、则不太可能是假冒器件。
    不建议从非 TI 认可的经销商处购买。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们确实从 DigiKey 购买了产品、DigiKey 刚刚确认将其转换为2017年第14周的第5天。 此生产日期代码列在合规证书上。