This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPA3136D2:TPA3136D2的 SPICE 模型

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPA3136D2, TPS62090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745735/tina-spice-tpa3136d2-spice-model-of-tpa3136d2

器件型号:TPA3136D2
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS62090

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我们的 TPA3136D2 SPICE 模型 是否正确? 我的客户报告说  ,当他们使用 PSPICE 打开*.lib 文件*时  ,会出现无效错误 ?  您以前见过这种情况吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilian、
    我们以前从未听说过客户对此提出过投诉。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我是 Huawei 硬件工程师 Long Zhiming。

    以下是 TPA3136D2.LIB 文件、全部乱码。 PSpice 无法识别它。

    为了进行比较、以下是 TPS62090_TRANS.lib、也可从 TI 官方网站下载、格式正常、PSpice 可以识别它。

    您以前没有收到过反馈异常、可能是因为其他客户从未使用过这些异常。 官方网站还显示"0次点击"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我是华为硬件工程师 Long Zhiming。

    以下是 TPA3136D2.LIB 文件、全部乱码。 PSpice 无法识别它。

    为了进行比较、以下是从 TI 官方网站下载的 TPS62090_TRANS.lib。 格式正常、PSpice 可以识别它。

    您以前从未听说过客户对此进行投诉、可能是因为其他客户从未使用过。 官方网站还显示"0次点击"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhiming、
    这是 TINA SPICE 模型、而不是 PSpice 模型。 据我所知、该器件没有 PSpice 模式、 如果需要、请在仿真论坛 e2e.ti.com/.../234中提交申请。
    此致、
    郑少文