This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:单电源和单端使用

Guru**** 2507135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2, OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744465/opa1678-single-supply-and-single-end-use

器件型号:OPA1678
主题中讨论的其他器件:TPA3131D2

你(们)好

有以下应用要求。

电源:7V - 15V

55dB  

单端输入和单电源

仅使用单通道

OPA1678的输出将输入到 TPA3131D2。

我在数据表中看不到单端输入和单电源示例。

我们是否可以像以下常用运算放大器用例那样使用 OPA1678的单通道?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、na na78、

    我建议使用以下电路:

      

    这将为您提供55dB 至32kHz (52dB 或-3dB 点)的输出。 在本例中、要将 OPA1678用作同相缓冲器、您需要将输入偏置为1/2 Vs。 但是、如果仅对同相输入进行偏置、该偏置也会通过放大器增益。 为避免这种情况、我们使用 OPA1678的后半部分来缓冲 R1、R2和 C1、从而提供低阻抗1/2 Vs 基准。 然后、这用于为同相输入(通过 R3)提供偏置、并对反馈网络进行偏置、从而确保输出保持在中间电源附近的中心位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Alex

    感谢你的答复。
    很有帮助!

    顺便说一下、后面级中使用的 TPA3131D2可以接受差分输入。

    您能告诉我们一个电路示例、用于将单端输入转换为差动以保持该增益吗?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、na na78、

    我建议如下:    

    该电路中可能仍有一些直流偏移、因此我建议遵循 TPA3131D2的数据表建议、即将该电路耦合到 TPA3131D2输入中。  

    回顾我之前的帖子、我注意到原理图中有一个错误- U1A 在反馈连接到同相输入时被绘制、而分压器连接到反相输入时被绘制。 这两个连接应相反-反馈到反相输入、分压器到同相输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    感谢你的答复。

    我使用了您的建议电路并进行了一些修改。

    只需更改 U2上使用的反相输入。

    您在该电路上看到了任何问题吗?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、na na78、

    这种方法的唯一问题是 C1和 R2在电路输入端形成高通滤波器。 1kΩ Ω 且1µF Ω 会将–3dB 点设置为159Hz、这在音频范围内。 如果这在您的应用中是可以接受的、则此方法应该可以正常工作。 将100µF 增加到10 μ s 会将该-3dB 频率降低到音频频带以下。  

    这种方法的一个优势是、您的中电源偏置仅馈送高阻抗输入(U2和 U3的同相输入)、因此可能不需要缓冲、从而允许您移除 U1并在设计中节省运算放大器通道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    感谢你的答复。

    正如您所说、我应该考虑 C1和 R2是否可以接受、谢谢!

    并且可以消除一个运算放大器通道、这似乎是一个优势。

    我也会在这方面和客户交谈。

    贝斯特雷加兹