This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:工作温度

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/746044/pcm2912a-operating-temperature

器件型号:PCM2912A

你好

我正在我的项目中使用 PCM2912A。 数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2912a.pdf)中提到了工作温度、如下所示。

第7.3节      自然通风工作温度      -25至+70°C

第7.5节         工作温度                        -25至+85°C

第14节           工作温度                                                  -25至+85°C

 

您能告诉我们 PCM2912A 的工作温度是多少吗? 数据表中提到的上述选项中的哪一个是正确的?

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、
    自然通风工作温度范围是器件在运行时可承受的环境温度。器件的外壳(包括焊盘)在运行时可承受的温度。 热传递机制可以是器件周围的空气和电路板热量。

    工作温度是指电气器件有效运行时的温度、该温度根据器件功能和应用环境而变化、范围从最低工作温度到最高工作温度不等。

    现在更具体地说 PCM2912A、器件应在+70摄氏度的温度下可靠运行、因为生产过程中的测试程序具有直至70摄氏度的屏幕。 器件/封装也应在85°C 之前正常工作、但我们并未在整个生产过程中对完整功能进行测试、但器件也应能够在85°C 之前工作。

    此致、
    Ravi