This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:在无效模拟块和到模拟块的路径之后、HPL 出现不需要的波形

Guru**** 2538010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745210/tlv320dac3203-unwanted-waveform-appears-from-hpl-after-invalid-analog-block-and-path-to-analog-block

器件型号:TLV320DAC3203

您好!

请查看材料、并告知我们是否存在误解以及如何解决这种现象?

在随附的中、有一个代码。 它被描述为{address、data}方式。

e2e.ti.com/.../TLV320DAC3202_5F00_issue.pptx

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    我已经对您上传的幻灯片中的设置进行了一些测试。
    在第三组命令中、要禁用模拟输入、您是否可以尝试在命令流末尾添加以下两行?
    0x00、0x01
    0x02、0x08
    0x0C、0x00
    0x0D、0x00
    0x10、0x00
    0x10、0x0F

    这些线路应该完全断开 INL/INR 与输出的连接。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    您共享的寄存器集是在系统外工作的。 我们想知道为什么这些线路应该从输出上完全断开 INL/INR。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan - San、
    请让我解释一下背景。 这两行仅添加设置增益0、然后添加增益15dB。 我想知道这为什么会将 INL/INR 从输出端断开。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Watanabe-San、

    我发现这是器件中的某种干扰。 预期的操作是、只需发送:
    0x0C、0x00
    0x0D、0x00
    模拟输入应与输出断开连接。 但是、器件似乎会锁存模拟连接、直到出现增益变化、这就是我建议执行增益设置更改的原因:
    0x10、0x00
    0x10、0x0F

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan - San、
    我们希望澄清一些问题。 寄存器值(0x0F)对于避免这个问题很重要吗? 还是写入0x00、然后再次设置增益很重要?
    我们没有设置增益0x0F。 如果增益值不重要、我们要写入0x00、然后再写入增益设置值。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Watanabe-San、

    增益并不重要、您只需写入一个与先前写入的值不同的值即可。
    写入0x00应该可以。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器