This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:询问如何增大 I2S 输出音量

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/746071/tas5782m-asking-for-how-to-increase-the-i2s-out-volume

器件型号:TAS5782M

大家好、

您能否建议如何增加 I2S 输出音量?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    您可以在"Output crossbar"中调整 I2S 输出的增益、如下图所示:

     

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我们可以设置的最大 I2S 音量是多少?

    我可以输入48。 这是否意味着最大 I2S 增益可设置为48dB?

    BR、

    SHH