This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:请求 TAS5825旁路模式和#39;s 音量控制

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/746073/tas5825m-asking-for-the-tas5825-bypass-mode-s-volume-control

器件型号:TAS5825M

大家好、

我们能否设置基本旁路模式 TAS5825? 以及如何调节音量? 我在 Web 上找到了脚本、但不确定如何调节音量。

#唤醒器件 A
w 98 00 00
宽98 7f 00
W 98 03 03

#唤醒器件 B
宽9A 00 00
宽9A 7f 00
W 9A 03 03

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    正如我们在手机上所说、找到一种通过 PPC GUI 中的 I2C 监视器调节音量的简单方法。 请向 Andy 和我发送电子邮件、让我们更脱机交流。
    此致、
    郑少文