This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865EVM:在 Pure Path 软件中读取模拟音频信号并保存到文件。

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745515/pcm1865evm-read-analog-audio-signal-in-pure-path-software-and-save-to-file

器件型号:PCM1865EVM
主题中讨论的其他器件:PCM1865

如何在模式2中的纯路径 UI 中读取模拟音频输入? 我想使用 PURE PATH 软件将 PCM 1865接收到的模拟音频信号保存到 PC 中的文件中。 我可以这么做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zheng、

    欢迎来到 e2e 论坛。

    PCM1865 EVM 随附 USB 转 I2X 子卡、可让您与 PC 连接 EVM。 该板允许 I2S 输入[到器件]以及输出[从器件]到 USB、以 I2S 时钟运行。 可以使用 Audacity 等软件捕获 USB 的数字输出、以进行进一步分析。 在大多数情况下、使用 AP 对器件的 DOUT 进行分析以测量 THD、SNR 等。但使用 PC 使用 Audacity 等任何 USB 音频捕获软件捕获和播放 DOUT 也很常见。 请注意、USB 转 I2X 板的默认编程频率为48kHz、因此这只能在48kHz 采样率下完成。

    谢谢、此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    非常感谢您回答我的问题。 我按照您的建议下载 Audacity 软件以捕获模拟音频输入。 我将 PC 麦克风连接到1865 EVM 中的红色和白色 VIN1端口、并且麦克风没有外部电源连接。 PCM1865 EVM 似乎未捕获其音频输入。 这是因为 PCM 1865不像 PC 那样为麦克风提供电源吗?  

    谢谢、此致、