This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862EVM:无法将 PPC 识别为 PCM1862

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1862, PCM1860, PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744815/pcm1862evm-ppc-can-not-be-recognized-as-pcm1862

器件型号:PCM1862EVM
主题中讨论的其他器件:PCM1862PCM1860PCM1865

我正在使用 PCM186x EVM 验证 PCM1862

即使通过 USB 与 EVM 连接、PPC (v2.1 rev 35934)也无法检测 PCM1862。 它被公认为 PCM180/1。
因此电阻器窗口不会打开。

PCM1862的 MD 引脚和 EVM 跳线的设置如下。

PCM1862引脚:MD 0 = Lo、MS = Lo、SCL = I 2 C、SDA = I 2 C、GPIO 0/1/2/3 =开路
EVM:J8/J11 =已安装、XTAL:开路

请给我任何建议吗?e2e.ti.com/.../PCM1862-picture.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masaki-San、
    您能否检查 EVM 上组装的器件上的标记并告诉我您看到的内容? 这是您通过 TI 网上商店订购的 EVM 吗? 很抱歉、您遇到此问题、但我无法理解为什么 GUI 会将器件标识为 PCM1860、除非器件组装错误...

    请告诉我。 谢谢!

    此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PCM1862-on-the-EVM.pdfRaviSan、

    感谢你的答复

    我当然是作为 PCM1860购买的。 然后将其替换为 PCM1862。 因为我的评估目标已更改为 PCM1862。 MD 设置根据 PCM1862进行了更改。 EVM 是"模式0"

    请检查图片以进行设置。

    在我看来、此 EVM 可以使用由 MD 套件提供的 PCM186x。

    可以给我一些建议吗?

    此致、

    Masaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi San、

    我在 PPC 2.1修订版34705 (之前的修订版)上连接了 EVM、然后 PCM1862作为 PCM1865工作。

    PPC 2.1 rev 35934是否存在问题?

    此致、

    Masaki

    e2e.ti.com/.../PCM1862-works-by-PPC2.1rev34705.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaki-San:

    我很高兴问题得到了解决、无法检测到器件。

    关于 PPC SW 版本、我认为 Rev 35934没有与手头问题相关的任何问题、我将查看这两个版本的版本说明、并返回给您提供更具体的答案。

    谢谢、此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi San、谢谢您的回复。

    请阐明是软件问题还是 EVM 问题。

    当安装在 EVM 上的 PCM1860替换为 PCM1862时、请告知我如何处理 EVM 或软件。

    此致、

    Masaki

    e2e.ti.com/.../PCM1862-EVM-by-PPC2.1rev34705.pdf