This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:TPA3118D2是否可以进行中间增益设置?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745947/tpa3118d2-are-intermediate-gain-settings-for-tpa3118d2-possible

器件型号:TPA3118D2

大家好、在 TPA3118D2数据表的表1 - 增益以及主或从器 件中、它定义了 R1和 R2电阻器值、用于将增益设置为20、26、32和36dB。

表格上方的文本显示"前四个阶段将主模式下的增益设置为20、26、32和36dB 的增益"。  是否还可以通过电阻器的中间值将增益设置为这四个固定值以外的值、或者我们是否坚持使用  这四个固定值20、26、32和36dB?

您不会给出用于计算增益的公式、只有此表具有四个固定值。 如果我需要一个中间增益、例如29dB、如果 R2为100k Ω、那么需要 R1的电阻值是多少? 我们是否查看27K、30K、33K?


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    TPA3118D2具有4个增益阶跃、因此数据表中无需公式。 您需要调整编解码器/DAC 的输入信号振幅以进行微调。
    此致、
    郑少文