This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:TDM 从模式的音频数据接口时序

Guru**** 2804835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745623/pcm1865-audio-data-interface-timings-for-tdm-slave-mode

器件型号:PCM1865

您好!

数据表仅提供了 tBCKP 最小值= 1 /(64×FS)时7.11中2个通道的音频时序。

这对于图中所述的 TDM 8通道而言不够快。 46、这要求 tBCKP = 1 /(256×FS)。 (根据数据表" TDM 模式下的帧速率固定为每帧256 bck ")

此外、tLRCP 最小值= 10us 不足以支持192kHz。

 在192kHz 和256 x FS 时、TDM 的完整时序(包括 tCKDO 和 tLRSU)是多少?  

谢谢、

Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    欢迎参加 e2e 论坛。

    受控模式的时序要求表有点令人困惑、在修订版 DS 中、第9.3.16.3节中、我们确实有一些适用于 TDM 模式的最小/最大时序的例外情况。 在本节中、我们将更详细地介绍 TDM 模式、并在以下注释中进行说明-

    '接口信号的时序限制由串行音频数据接口配置部分定义、此外、为了确保数据正确计时、BCK 周期最小值必须至少为1 /(512×FS)。'

    谢谢、此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    您是否意味着 DS 将有新的修订版本、并添加了更多详细信息? 当前 版本9.3.16.3是 Rev D 中的“数字音频输出2配置”,  而 TDM 上的版本9.3.16.4没有描述我正在寻找的详细计时(步长、保持...)。

     我对 TDM 的理解是 PCM186x 中需要256xfS 比率、因此 bck 必须恰好为1/(256 x FS)。 "Bck min at least 1/(512 x FS)"将不是足够的条件。 不是这样吗?

    谢谢、

    Stephane