This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:DOUT 高电平振幅问题

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745518/pcm1864-dout-high-level-amplitude-issue

器件型号:PCM1864

大家好、团队、

我的客户使用 PCM1864 、在测试 I2S 信号时有疑问。

CH1是 DOUT、CH4是 LRCK、高电平幅度将在一个时钟周期内降低、您对此问题有什么看法吗? 谢谢。

BR、

Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rory、

    这种行为是正常的、与 DOUT 在不传输数据时置于高阻态模式相关、并且是最后一个位 A "1"。 当数据大小设置为24、20或16位时、可以正常看到这种情况、但当数据 us 设置为32时、不会发生这种情况、因为8个 LSB 应始终为"0"。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师