This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:如何在 TDM 模式下配置 tas5782m 寄存器

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745739/tas5782m-how-do-i-configure-the-tas5782m-registers-in-tdm-mode

器件型号:TAS5782M

如何在 TDM 模式下配置 tas5782m 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abby、您好!
    LRCK/FS 引脚是串行音频左/右字时钟或在 TDM 模式下运行时的帧同步。 使用寄存器(P0-R40)选择 I2S、LJ、RJ 和 TDM。 请阅读数据表中的第9.3.3.5和9.3.3.6节。
    此致、
    郑少文