This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB-EVM:不再访问软件

Guru**** 2531360 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744498/pp-salb-evm-no-access-to-software-anymore

器件型号:PP-SALB-EVM

大家好、我遇到了与 PurePath Console 3应用相关的问题。 一段时间前、我成功使用了它、下载了学习板和 TAS5766M_Dual 应用程序、一切都很顺利。

今天、我在另一台计算机上安装了它并登录到我的 TI 帐户、但我无法安装任何应用程序-同样、在重新启动后、在另一台计算机上注销后、什么也没有。  
我意识到学习板有更新、我也无法安装(在第一台一切正常的计算机上)。

我还尝试卸载(用于测试目的) I2C 内容、但在任何地方卸载后都不会出现。

关于 mySecure 软件页面、我仍应访问"PurePath 控制台图形开发套件"和"PurePath 智能放大器 TAS5766M 的 EVM 板和软件"

我非常期待您能为我提供帮助。
祝你一切顺利。

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    让我与 我们的软件团队联系、然后联系您。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,但我仍然无法访问 PurePath 控制台中的任何软件,因此我无法工作...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请重试。 我们的服务器已修复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、现在它又能工作了。 感谢你的帮助!