This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频解码器- S/PDIF 杜比至5.1环绕声

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744612/audio-decoder---s-pdif-dolby-to-5-1-surround-sound

你好! 我希望设计一个能够将传入的 S/PDIF 杜比音频(光学)转换为5.1环绕声(模拟)的板、但随后处理这些环绕声信号并最终将其用于耳机系统。 我正在尝试识别一个能够执行 S/PDIF 到5.1转换的芯片组、TI 是否有任何芯片可帮助进行此设计? 我正在寻找一种无需固件的解决方案。 它是否存在? 我可以使用什么芯片来实现这一目的?

是否有任何参考设计或应用手册? 可能是评估板?

谢谢!
Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    就音频转换器和接口部件而言、我们没有任何芯片组可以进行5.1转换...我们有各种 ADC、SPDIF 到 I2S 以及 I2S 到 SPDIF 桥、但我们没有5.1格式的功能。

    话虽如此、我将咨询 TI 的处理器团队、看看我们是否可以为您推荐合适的器件以及配套资料。 谢谢。


    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢!

    是否有来自处理器团队的任何更新?

    Jason