This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:什么因素会影响 SW+和 SW-信号之间的相位差?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745528/tpa3118d2-what-factor-will-effect-the-phase-difference-between-sw-and-sw--signal

器件型号:TPA3118D2

尊敬的所有人

   下面是 TPA3118D2电路图、但存在相位问题、SW+和 SW-的相位不 同步、SW+将在 760ns 时间内延迟 SW-。

   我想知道什么因素会影响 SW+和 SW-信号之间的相位差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    您是否认为相位偏移是一个问题? 相位偏移实际上有助于通过 EMI 测试、但不会导致任何性能损失。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn

          在您看来、相位偏移是正常的? 但什么条件将是相位偏移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    我只注意到您使用的是 TPA3118D2。 此器件上不会出现相位偏移。 上面显示的示波器捕获适用于差分输出 OUTP 和 OUTN? 他们应该被占位。
    从器件模式。 同步时钟来自何处? 确保它来自另一个主 AMP 器件。 从示波器屏幕截图中可以看到、PWM 频率仅为131kHz、非常低。 OSC 在建议的范围内不工作。
    此致、
    郑少文