This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:PCM1808 IIS 从模式需要或不需要 MCLK

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745394/pcm1808-mclk-needed-or-not-for-pcm1808-iis-slave-mode

器件型号:PCM1808

大家好、

我不理解、ADC 可以像在主模式下一样在从模式下工作、在从模式下、我显然必须使用外部振荡器来产生系统时钟、但如果我使用主模式、我是否还需要外部振荡器? 如果我使用一种模式或另一种模式、ADC 性能的参考将是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Franco:
    欢迎参加 e2e 论坛!

    就 PCM1808而言、当您要将器件配置为主模式时、您将需要 SCK/MCK 作为器件的唯一时钟输入。 BCK 和 LRCK/FSYCN 将是可供 DSP/主机处理器用作从 PCM1808对数字音频流进行采样的参考的输出信号。 这样、主机处理器可以使用 LRCK/BCK 作为对数据位进行采样的基准。

    但是、在某些系统中、主机处理器是主处理器、并提供 BCK 和 LRCK 作为音频 ADC 的输出。 在这种情况下、您需要将 PCM1808配置为从器件、因此将输入 BCK 和 LRCK。 在此配置中、您不需要 SCK。 这也可以消除 PCB 上对更高频率时钟的需求、这可能会导致 EMI 问题。

    总而言之、
    在主控模式下、我们需要使用 SCK 作为输入;LRCK 和 BCK 是输出。
    在受控模式下、我们需要将 BCK 和 LRCK 作为输入。

    在这两种模式下、性能与 wrt PCM1808相同。 希望这能解答您的问题。

    此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    首先、感谢您的回答。

    我想知道您对我的情况的看法、在我的案例中、我将使用 Raspberry Pi 3作为主机处理器、 现在我要完成 PCB 的设计、我想知道是否必须包含振荡器才能产生 de SCK 信号。 就您向我解释的情况而言、如果我使用主模式、我必须将其放入 PCB 中(外部振荡器及其相关组件)、但如果我决定使用从模式、显然我不再需要它。 您对此有何看法? 您会说:Franco 使用从模式、而不会使用外部 SCK 电路吗?

    此致、

    佛朗哥