This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/SRC4193:是否提供 Linux 驱动程序?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744716/linux-src4193-is-there-a-linux-driver-available

器件型号:SRC4193

工具/软件:Linux

您好!

是否有适用于 SRC4193的 Linux 驱动程序?

谢谢;

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    遗憾的是、我们目前没有针对该产品系列的 Linux 驱动程序支持。 如果需要、我们可以为您提供特定用例的器件配置、但我们不支持 Linux 驱动程序。

    如果您需要有关 SRC 器件的任何问题得到解答、请随时与我们联系。 谢谢。

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我真正需要的是 Linux 驱动程序、因为我将 SRC4193与 Raspberry Pi 搭配使用。 我知道如何配置它、因为我已经为 PIC16F 微控制器编写了代码、但我在移植它以创建 Linux 驱动程序方面没有专业知识。