This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:批准 PPC3 TAS5825M 插件

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745005/tas5825mevm-approval-for-ppc3-tas5825m-plug-in

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5825M

你(们)好

我已获得 PurePath 评估板+ TAS5825MEVM。

TI 的人一直很好、将我需要的大部分内容上传到 mySecure 页面、但不会上传到 TAS5825M 的插件。
是否有人可以上传或给我一个机会。  当我启动 PurePath 时、没有可用的 EMM 应用程序(是的、我先登录)

请告诉我该怎么办

此致

Mikal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Mikal、

    我可以确认您对 TAS5825M 应用程序的访问权限已被授予。  但是、我们的服务器目前存在问题、这就是您登录后无法看到应用程序的原因。  将在该问题得到解决时通知您。 谢谢。   

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    要计划我的进度和工作,您能估计何时解决这个问题吗?

    Mikal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设这一问题将在接下来的几天内得到解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mikal、

    只想让您知道我们的服务器现在可以了。

    Andy