This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPA3220:如何为 TPA3220 D 类功率放大器输出选择低通滤波电感器?

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745226/webench-tools-tpa3220-how-to-choose-the-low-pass-filter-inductor-for-the-tpa3220-class-d-power-amplifier-output

器件型号:TPA3220

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

请问您如何选择 TPA3220 D 类功率放大器输出低通滤波电感器?
TPA3220 EVM 建议使用较大的电感器尺寸。 我想知道如何设计或如何使用电感器规格 IDC、以及何时将其应用于单声道60W 扬声器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    补充说明:
    在本例中、输入电压为12v
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们的文档介绍了 D 类音频放大器的 LC 滤波器设计。 www.ti.com/.../slaa701a.pdf
    www.ti.com/.../slac729
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5005898:

    为了补充 Shawn 的答案、正如您提到的、在为 LC 滤波器选择电感器时、IDC 和 ISAT 是重要特性。 确保计算预期从放大器流出的最大预期电流消耗、并选择一个能够处理至少比预期最大值多几安培的电感器、以确保安全。 我还建议选择电感仍处于电感与电流间的"平坦"部分的电感器、因为您不希望该值发生很大变化、具体取决于流经 LC 滤波器的电流大小。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Robert Clifton