This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:TLV320DAC3100中 I2S 从模式和主模式之间的选择

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745291/tlv320dac3100-selection-between-i2s-slave-and-master-mode-in-tlv320dac3100

器件型号:TLV320DAC3100

你好

我正在我的项目中使用 TLV320DAC3100。 根据数据表、它可以作为从器件和主器件工作、具体取决于用户使用 I2S 接口的选择。 与此主/从配置相关、我在下面有查询。

1.是否有将其配置为主器件或从器件的硬件要求?

2.它是否可以使用 I2C 将其配置为主器件或从器件? 如果是,如何做到这一点?

请帮助我解决这一问题。

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    所有必需信息均可在数据表中找到:
    在从机模式下、内部采样率可以从 MCLK、BCLK 或 GPIO 信号中推导出来。 在主控模式下、TLV320DAC3100将提供 BCLK 和 WCLK、因此这些信号应来自 MCLK 或 GPIO。 区别在于、在从模式下、您可以使用 I2S 总线的 BCLK、而不需要任何其他信号、但在主模式下、您必须提供 MCLK 或 GPIO 信号、以便器件可以提供 BCLK 和 WCLK。
    2.数据表第6.3.13节提供了一些相关信息、为了将器件配置为主模式或从模式、您需要写入第0页寄存器0x1B 位3和2;输入用于从模式、输出用于主模式。 默认状态为输入(从器件)。 需要 I2C 通过其寄存器配置器件。

    希望此说明可帮助您了解此器件的工作原理。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器