This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:播放速度不准确

Guru**** 2815205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744347/tlv320dac3100-playback-speed-is-not-accurate

器件型号:TLV320DAC3100

您好、TI、
我使用微控制器作为 I2S 主器件、使用 TLV320DAC 作为从器件。
MCLK、BCLK 和 WCLK 由 MCU 提供、而 TLV320DAC 使用 MCLK 作为 PLL_CLKIN、使用 PLL_CLK 作为 CODE_CLKIN。
但 MCU 提供的 WCLK 不是很准确(例如、44100Hz 时为45454Hz)。

我发现 MCU 通过 DAC 播放的音乐(44100Hz、16位、立体声)速度更快。

我的问题是、
1.这是因为 MCU 提供的 LRCK 不准确吗?
2.关于 Q1、DAC_FS 是否意味着 DAC 处理源数据后的实际采样率?
3.关于 Q2,我可以尝试获得与原始源相同的速度的方法是调整 R、J、D、NDAC、DOSR...,对吧?

谢谢、此致、




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    欢迎使用 e2e。
    根据您的描述、下面我将对您的问题进行评论:
    1.是的,这可能是原因。
    DAC_FS 是 DAC 的采样率。 这与源数据不同、但两者都应匹配。
    3.您可以尝试根据主机的实际采样率而不是预期的采样率调整 PLL。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、
    对于 Q3、实际采样是指 MCU 的采样率(LRCK)还是原始源声音数据的采样率?

    谢谢、此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy、

    根据实际采样率、我是指 MCU 的 LRCK 速率。
    顺便说一下、如果信号路径中没有采样率转换器、则建议原始源数据具有与回放器件和发送器器件(MCU)相同的采样率。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢你的帮助。
    您的回答确实解决了我的问题。

    谢谢!