This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5614LA:与 TAS5614A 的功能差异

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5614A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744957/tas5614la-functional-differences-with-tas5614a

器件型号:TAS5614LA
主题中讨论的其他器件:TAS5614A

抱歉、如果这是重复的、但您的系统未确认我之前的消息。 那么、又来了。

与 TAS5614A 相比、TA5614LA 是否具有显著优势?

我在手册中看到的就是 LA 的 THD 曲线稍微好一点。

此外、A 未与其他 PWM 功率级一起列出、但其状态为 stll 有效。

不应该改为 NRND?

谢谢、此致、

Jean-Jacques

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean-Jacques、
    此问题与另一个问题相同: e2e.ti.com/.../744950 我关闭此问题、让我们就该帖子进行交流。 谢谢!
    此致、
    郑少文