This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:当 ADC 前端发生音频信号削波时、会发生直流偏移切换

Guru**** 2455550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/743803/tlv320aic3204-dc-offset-shiift-occurs-when-audio-signal-clipping-occurs-at-adc-front-end

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

我正在从3204 ADC 读取音频样本(16位/16KHz)。在信号足够强、可以瞬间夹住前端之前、一切看起来都正常。 这似乎会在短时间(~25msec)内导致直流偏移漂移。我认为这种漂移可能是由于前端的电子伪迹瞬间饱和。 在发生削波时、这种典型行为是预期的行为、还是其他行为可能会发生? 我有一个处理削波的计划、但我想确保在继续之前了解正在发生的情况。

谢谢、请提供建议、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考、这里是  我之前介绍的削波/偏移漂移的屏幕截图

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

     您正在有效描述的行为表明 AIC3204的 PGA 达到饱和。 当这种现象发生时、为编解码器提供了什么输入电压?这个部件接受一个0.5Vrms 的满量程输入、任何高于此电压的电压将导致削波。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈、

    是的、输入信号电压可以满足/超过您在屏幕截图中显示的较高振幅级别上提到的电压限制。

    根据此信息、在前端削波的存在下、失调漂移似乎并不罕见-这是正确的吗?

    感谢您的快速响应、

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈、

    我有一个后续问题:

    为了解决削波问题并消除偏移漂移、我启用了自动增益控制功能、该功能配置为限制输入信号、从而减少削波。 不过、在大多数情况下、这是有效的、但在快速转换较高振幅信号上仍然存在强的过冲、此时仍可能发生削波(请参阅下面的屏幕截图)。 我尝试了各种参数调整、如更改目标级别和攻击时间、但这似乎对过冲没有太大帮助。 攻击时间似乎仅调整我认为的释放时间(或达到阈值所需的时间)、但并不会真正降低初始攻击响应的速度。

    我能够完全消除削波的唯一方法是将最大 AGC 增益设置为低于 PGA 增益最初在器件校准时设置的值(这对我来说不是很理想)。

    请告诉我,你在这方面是否有任何建议。

    谢谢、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    正确、超过建议的工作条件可能会导致器件故障、在这种情况下会导致您看到的行为。

    在器件内部实现一个权变措施、例如 AGC 方法可能会有所帮助、但是如果输入信号仍然高于建议的输入电压、则问题可能会继续存在、因为 PGA 可能会饱和。 是否可以调整输入源以满足 ADC 的建议输入电压?  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈、

    我可以稍微调整输入源、但我担心它可能会给我们带来一些额外的问题。 到目前为止、AGC 方法在减少削波方面提供了相当大的帮助、即使 我不能将削波全部全部全部消除、也可能更需要用一小部分的削波进行放置。 我仍在调整一些 AGC 参数、以查看是否可以进一步提高性能。

    总之、如果您有任何其他想法、请告诉我。

    再次感谢、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    感谢您的反馈。 为您的系统使用 AGC 并对其进行微调应该是可以的、但请考虑最好的选择是将输入信号的振幅降低到建议的电平。 只需确保输入信号不会超过绝对最大输入电压、否则器件可能会损坏。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Diego!