This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4810:LM4810_噼啪噪声

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/743539/lm4810-lm4810_-pop-noise

器件型号:LM4810

你(们)好

我有 一个使用 LM4810的应用、但我 控制 PIN5 (关断)、高至低将会产生  噼啪噪声、我的设计如何能够 抑制问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是一个单端输出器件、因此输出集中在1/2 Vs 电压上;此类驱动器上应该会出现 PoP。 您可以增加旁路电容器以实现更长的充电/放电斜坡以减少杂音、也可以尝试在信号路径上放置额外的高阻值电阻器、以便为输出耦合电容器提供更好的放电路径。

    您的系统要求是什么? 您可以查看我们的 TPA613x 系列耳机放大器、该放大器具有内部电荷泵、因此输出以 GND 为中心、可在下电上电期间减少/消除噼啪声。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CB 我放了10uF、但在关闭静音后、仍然会有噼啪声、将10K 输入输出电压、但仍未改善。