This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:可用的 FSW 速率

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744701/tas5825m-available-fsw-rate

器件型号:TAS5825M

您好专家、

TAS5825M 可在 384kHz 至768kHz 范围内选择采用 DEVICE_CTRL_1 (0x02)的 FSW。

它是否能够 使用保留位将其进一步向下切换至低于384kHz 的频率?

 

谢谢、此致、

Daisuke Kawasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawasaki-San。
    TAS5825M 仅支持384kHz 和768kHz PWM 频率、且这些配置经过全面验证。 它不会用于任何其他配置。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速响应。
    Daisuke Kawasaki