This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:功能未知寄存器

Guru**** 2455530 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744699/tas5825m-function-unknown-registers

器件型号:TAS5825M

您好专家、

 

您能为下面列出的功能提供建议吗?

可以在 PPC3寄存器映射工具中配置这些寄存器、但数据表或工艺流程应用手册中未提及这些寄存器。

 

  • 3Ah DRBOOST_CONTROL1
  • 52h AMUTE_DELAY
  • 5Dh DAC_CONTROL
  • 5Fh ANALOG_RAMP_CONTROL

 

验证后、您是否可以将这些说明添加到数据表并进行更新?

 

谢谢、此致、

Daisuke Kawasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kawasaki-San、您好!
    这些寄存器仅用于内部调试、与客户使用无关。 我们将在 PPC3 TAS5825M GUI 中删除它们、并发布新版本。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速响应。
    Daisuke Kawasaki