This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:线路信号输入

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/743876/tlv320aic3100-the-line-signal-input

器件型号:TLV320AIC3100

大家好、

我的客户希望将电容式麦克风连接到 MIC 1 RP (R 频道),并将电容式麦克风或输入线路电平信号连接到 MIC 1 LP (L 频道)。

这些电路存在问题。
问题是、当 MIC1LP 的大音频输入具有线路电平信号时、即使在 MIC1RP (R CHANNEL)端、声音也会泄漏。
请告诉我以下问题。
一、您是否会告诉我发生此类问题的原因、措施等?
二.设置寄存器时是否有更好的注意事项?
此致
Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    输入未进行缓冲、您可以将其视为通向同一加法放大器的不同电阻路径。 您是否同时需要两个输入?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    感谢你的答复。
    我会告诉你你的问题。

    它们需要两个输入。它们的电路麦克风和线路输入通过2.2千欧电阻从通用 MICBIAS 连接。
    您是否认为此设计会影响噪声?

    我正在等待您的回复。

    此致
    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这些电容是冷凝器还是驻极体电容器?

    通常会对多个麦克风使用麦克风偏置、因此微偏置电源可能不会成为噪声问题的罪魁祸首。 它们是否有噪声问题?


    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    我理解、同样的偏置没有问题。

    它们需要连接 R 通道的电容式麦克风和 L-ch 的电容式麦克风或线路输入。
    问题是、当向左侧线路输入的声音较大时、干扰噪声将出现在右侧线路上。
    是否有任何对策?

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    目前的情况是什么?
    我正在等待您的支持。

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    由于输入未进行缓冲、因此将存在串扰。 您可以尝试将 MIC1M 输入用于一个麦克风,以查看是否有更好的抑制效果。
    但是、如果您需要旁路路径、这可能不是一个选项。

    此致、
    -Steve Wilson