This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3254:TLV320AIC3254 Linux 驱动程序

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/743951/linux-tlv320aic3254-tlv320aic3254-linux-driver

器件型号:TLV320AIC3254

工具/软件:Linux

您好!

我们是否有用于 Linux 2.6.32内核上的 TLV320AIC3254的驱动程序?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    欢迎使用 E2E!、

    遗憾  的是、我们不积极支持编解码器的 Linux 驱动程序开发、因此只有您在帖子中提到的那些原始问题才是可用的驱动程序。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    感谢您的回复!

    此致
    赵国强