This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:96.0577 kHz 而非96kHz

Guru**** 2455530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/743769/tlv320aic34-96-0577-khz-instead-of-96khz

器件型号:TLV320AIC34

您好!

数据表介绍了如何支持高达96kHz 的采样率。 由于计时,我们希望以96.0577 kHz 的频率运行。 这是可以的、还是会成为问题?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您能解释一下时钟问题吗? AIC34中的 PLL 应该能够让您找到最佳的位置。 您运行一个内核作为主系统吗?

    此致
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们对非常精确的消息输出速率有要求。 该输出速率与96kHz 采样速率不完全兼容,我们需要在内部保持同步。 我们可以得到的最接近的是96.0577kHz 采样率。

    这有道理吗? 您是否介意我让您进入电子邮件链?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    对于 AIC34而言、这不应该是问题、因为 AIC34非常接近96kHz、并且完全处于正常容差范围内。

    请随时将我联系到电子邮件链。 我们随时为您提供帮助。

    此致、
    -Steve Wilson