This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900:由 iphone 通过闪电到 USB 电缆识别?

Guru**** 2915190 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C, CC8531, PCM2900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744374/pcm2900-recognized-by-iphone-through-lightning-to-usb-cable

器件型号:PCM2900
主题中讨论的其他器件: CC8531

尊敬的 TI 专家:

我的客户想知道 PCM2900C 是否 可以通过闪电型 USB 电缆被 iphone 识别?

或者 、IO 是否可以 通过闪电般的 USB 电缆识别任何其他 USB 音频设备、例如 CC8512、CC8531?  

您能帮您提供有关此要求的一些建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bruce、

    PCM2900是一款音频 USB 设备、需要主机才能正常工作、我认为在连接后手机无法识别它。 我不知道 CC85xx 器 件、因此我建议您在相应的器件论坛中提问、我的一位同事将能为您提供帮助。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Diego:
    明白了,非常感谢您的帮助。