This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:询问 ADC3101任何可以显示 DMIC 信号的寄存器设置是否正确

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744508/tlv320adc3101-asking-for-the-adc3101-any-register-setting-that-can-show-the-dmic-signal-is-correct-or-not

器件型号:TLV320ADC3101


大家好、
客户询问如何检查 DMIC 信号 CLK/DAT 是否正确、或是否来自 AC3101寄存器。

是否有任何寄存器显示 DMIC 信号正常?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    从 ADC3101的角度来看、没有寄存器或方法来指示 DMIC 输入信号是否正常。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师