This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:TPA6120串扰测试问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744321/tpa6120a2-tpa6120-crosstalk-test-issue

器件型号:TPA6120A2

您好、先生:

我的客户在新项目中使用了 TPA6120,该项目很快就会成为大众产品。 他们在测试串扰参数时发现了一个问题。  

在串扰测试中、如果它们拔下并插入耳机3.5连接器、则每次串扰参数都是不同的。 范围为-50dB~-80dB。 但是,如果它们接通电源, 并且重复加载输入信号,而不是拔下耳机连接器,则串扰模块将在同一测试周期内保持在特定的值。  

为什么每次拔下并插入耳机连接器时串扰值不同?  

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonas、

    串扰测量对输出连接非常敏感。
    在耳机放大器上、串扰测量应在没有电缆的情况下进行、也应在没有插孔连接器的情况下进行、并应在板载负载焊接的情况下进行。 电缆和插孔连接器将严重影响串扰、因为与每个通道相关的导体彼此太近、甚至像某些电缆一样绞合在一起。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器