This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:有关逐周期(CBC)和过流错误(OCE)故障行为的问题

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744573/tas5825m-questions-regarding-cycle-by-cycle-cbc-and-over-current-error-oce-fault-behavior

器件型号:TAS5825M

您好!

我对 TAS5825M 智能放大器的 CBC 故障和 OC 故障行为有几个问题。

OC 故障

阈值为典型值7.5A。 这是峰值还是峰峰值? 这是每通道事件还是适用于两个通道? 如果故障条件消失、那么对寄存器0x87的写入将清除故障、并且放大器的输出将恢复音频?

CBC 故障

阈值为6.5A、典型值为 这是峰值还是峰峰值? 我想要求澄清这一错误的行为。 从数据表中:

' CBC 限流电路终止每个 PWM 脉冲、将输出电流限制为平均电流
限制(ILIM)阈值。 电流过载情况下对音频的总体影响与电压波纹波非常相似
事件、暂时限制音乐信号峰值处的功率、正常运行在没有的情况下继续
过载清除中断。"

我从上述说明中了解到、这不会关闭/关闭受影响的通道。 它将影响音频。 但不需要对寄存器0x78进行写操作即可将其清除。

是这样吗?

另一方面,我看到表55。 GLOBAL_FAULT2寄存器字段说明:
CBC_FAULT_CH2_I 右通道逐周期过流故障
CBC_FAULT_CH1_I 左通道逐周期过流故障

那么、这是一个必须通过写入寄存器0x87来清除的故障吗?

最大安全峰值输出电流

对于放大器的最大峰值输出电流、TI 建议将其限制在什么范围内、以便不会发生 CBC 和 OC 故障?

感谢您对这些问题的帮助。

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请参阅下面我的评论。
    阈值为典型值7.5A。 这是峰值还是峰峰值?
    [Andy]7.5A (典型值)是峰值。

    这是每通道事件还是适用于两个通道?
    [Andy]如果任一通道中的电流超过7.5A (典型值)、则将报告 OC 故障、TAS5825M 将自行关断。

    如果故障条件消失、那么对寄存器0x87的写入将清除故障、并且放大器的输出将恢复音频?
    [Andy]是的。 您的理解是正确的。 一个校正。 您需要写入寄存器0x78 (而不是0x87)。

    我从上述说明中了解到、这不会关闭/关闭受影响的通道。 它将影响音频。 但不需要对寄存器0x78进行写操作即可将其清除。
    是这样吗?
    [Andy]在大多数正常情况下、CBC 电流限制最有可能避免发生 OCSD (过流关断)。 但是、它无法保证电流始终处于受控状态。 如果 CBC 在几个特定周期内已经处于活动状态(我将仔细检查多少个周期)、但电流仍在上升、则将触发 CBC 故障、TAS5825将自行关断。 您必须写入寄存器0x78才能清除故障。

    对于放大器的最大峰值输出电流、TI 建议将其限制在什么范围内、以便不会发生 CBC 和 OC 故障?

    [Andy] CBC 默认为禁用状态。 如果 CBC 处于关闭状态、 则最大峰值输出电流应低于 OC 阈值7.5A (典型值)。 请注意、7.5A 是典型值。  

    如果 CBC 导通、 则可以允许或限制极短时间内的大峰值电流、因为当电流大于6.5A (典型值)时 CBC 会生效。 最大峰值输出电流很可能取决于音乐内容。


    Andy