This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760LD:询问如何在 AP 上生成音频回放声音

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744519/tas5760ld-asking-how-to-generate-the-audio-playback-sound-on-the-ap

器件型号:TAS5760LD

大家好、
客户将 TAS5760*2和 TAS5753用于立体声、双低音扬声器和中央应用。
您是否知道如何使用 AP 或其他工具生成4.1通道源以进行客户测试?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    AP 不是选项。 但是、在我看来、这不是最佳选择、因为 AP 通常假设每个通道/插槽具有相同的音频数据。

    我认为您的客户需要的是一个可提供 TDM 输出的 DSP/ARM 开发板。 遗憾的是、我们自己没有这样的系统。

    Andy