This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:无源 PFFB

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744175/tpa3251-passive-pffb

器件型号:TPA3251

大家好、

我们注意到 TPA3251具有具有出色 THD+N 性能的 PFFB 设计、该设计似乎需要多个运算放大器、我们是否可以使用无源组件来实现这一目的? 这有助于降低客户成本。 如果您具有无源 PFFB 测试结果、这将更好、谢谢。

此致。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wiki:
    我们将对此进行研究、稍后再向您回复。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiki:

    我们的所有测试都是在 EVM 上完成的、该 EVM 已为每个通道提供了该运算放大器。 如果没有运算放大器、我们尚未执行任何测试、但其增益为1、并且在输入端增加了一些 OOB 滤波。 我还认为、它充当缓冲器来驱动 PFFB 输入的2.7k 输入电阻器。  

    如果音频源的额定驱动阻抗为2.7k、我相信在没有运算放大器的情况下、PFFB 电路将提供相同或相似的性能。 这需要事先在初步设计中得到确认。


    Justin