This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:如何在次级 PCM1865上设置始终高阻态 DOUT

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744280/pcm1865-how-to-set-an-always-hi-z-dout-on-a-secondary-pcm1865

器件型号:PCM1865

您好!

我有一个采用2xPCM1865的设计。 两个器件 DOUT 输出连接在一起、连接到 I2S/TDM 总线。 最初、我想在 I2S 模式下运行其中一个 PCM1865、同时禁用另一个器件。 您是否能够为第二个器件建议设置、以便 DOUT 输出始终为高阻态

谢谢

此致

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    如果 PCM186x 配置为 TDM 模式、不传输数据(但仍在计时)、DOUT 引脚将为高阻抗(高阻抗)、以允许总线上的其他器件传输其数据。

    希望这能解答您的问题。 如果您有其他疑问、请告诉我。 谢谢。

    此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    感谢您的回复。 我在 TDM 中运行第二个 ADC。  但是、我无法确定如何设置第二个 ADC、使其不传输数据。

    谢谢

    此致

    Bill