This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:单端输入

Guru**** 2600115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744468/tpa3131d2-single-end-input

器件型号:TPA3131D2

你(们)好

应用中有以下要求。

- 4 Ω 扬声器

-3W 输出

-7V - 15V 电源范围

单声道使用

我们希望使用具有单端输入的 TPA3131D2。

1。

是否可以使用负输入连接到 GND 的单通道(右通道或提升通道)?

2.

对于单端输入模式、是否有任何引脚设置和特定配置?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    nana-san、您好!
    是的、TPA3131D2在单端输入模式下工作良好。 请通过1uF 电容将 INN 连接到 GND。 需要注意的一点是、在单端输入模式下、上电或断电期间的噼啪噪声可能大于差分模式。 为了最大程度地降低噼啪噪声、请使用高精度电容器(例如 X5R)的电流限制。 确保前端(通常为 DAC 或编解码器)输出与 AMP INP 之间的电路能够轻松地将 INN 和 INP 之间的不平衡降至最低。 对于单端输入模式、AMP 上没有特定配置。
    此致、
    郑少文