This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:PVCC 欠压

Guru**** 2961040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744377/tpa3131d2-under-voltage-on-pvcc

器件型号:TPA3131D2

大家好

如果我们问 TPA3131D2、您会介意吗?

PVCC=8.0V、IN_P/N_LEFT/RIGHT 处有信号、 OUTN L/R 输出。
2、PVCC 关闭、IN_P/N_LEFT/RIGHT 处有信号、OUTN L/R 停止输出。
3. PVCC 打开(电源恢复 正常状态),IN_P/N_LEFT/RIGHT 处有信号,OUTN L/R 保持 停止 输出。
4. 一旦 IN_P/N_LEFT/RIGHT 关闭并切换、OUTN L/R 将再次输出
此操作是否正确?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、
    我在您的过程中找不到任何错误。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shawn San

    感谢您的回复!
    以防万一、我们希望确认一点。

    PVCC 随着 IN_P/N_LEFT/RIGHT 关闭。
    PVCC 打开后,为了输出音频信号,IN_P/N_LEFT/RIGHT 是否需要切换(ON->OFF)?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    加电期间、请确保在施加 PVCC 后将输入信号施加到 AMP 并保持稳定。 建议的上电顺序如下:

    上表中的输入信号施加在第4个位之后。

    此致、

    郑少文