This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:有关功率耗散规格的问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744387/tas5756m-question-about-power-dissipation-spec

器件型号:TAS5756M

我对 TAS5756M 功率耗散规格有疑问(数据表 P18~23、第7.12节)、请告诉我以下三点:

①When 正常运行、IDVDD 是指空闲运行吗?

②When 正常运行、IPVDD 是扬声器电源电流以及空闲电流、对吗?

DVDD 和 PVDD 的③Are 电流取决于信号电平条件?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,
    DVDD 用于为器件的各种低功耗部分供电。 同时、需要 PVDD 为扬声器放大器的输出级及其相关电路供电。 扬声器放大器的输出级使用 PVDD 电源驱动负载。 这是电源、它
    在回放期间为负载提供驱动电流。 因此、PVDD 电流在增大音量时增大。 请在数据表的第10.1节中找到更多说明。
    此致、
    郑少文