This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:清除故障的时序

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744201/tpa3118d2-timing-of-clearing-a-fault

器件型号:TPA3118D2

您好!

我们看到清除短路故障大约需要1秒钟。 数据表指示您只需取消 SDZ 的置位即可清除故障锁存器、图31显示了微处理器清除故障时需要等待1.4秒以上才能取消 SDZ 的置位以清除故障。 这是否准确,您必须等待>1.4秒才能清除故障-如数据表的图31所示? 如果需要>1.4秒,为什么放大器需要>1.4秒才能清除?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、
    这是设计限制:
    1.如果 FAULTZ 和 SDZ 连接到另一个设备,就不会出现任何问题
    2、如果 SDZ 是独立控制的、那么如果短路保持不变、SDZ 被拉低时、器件可能会死。
    如果数字引脚在您的应用中由 MCU 控制、请确保遵循1.4s 延迟。
    此致、
    郑少文