This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:PLL 设置

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200AUDBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744205/tlv320aic3254-pll-settings

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件:CC3200AUDBOOST

我们将 CC3200AUDBOOST 用于射频音频项目、并有一些问题:

-您能否确认 J 的范围是否符合此帖子:   该帖子已有3年历史、且文档未更新。 如果 J 必须大于4、如果设置为更低、会发生什么情况?  

-如果中第78页的方程式(20)  不正确、会发生什么情况?  

-我尝试使用 GUI 来计算 PLL 数字,但它看起来需要插入 EM。 我们是否有一个在没有连接任何硬件的情况下工作的工具?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ter、

    请参阅以下评论。

    -配置 J PLL 系数的值范围从1到63,因为这是可能的寄存器写入,但是 ,当 D=0 时,PLL 要求 J 系数介于4到55之间,当 D 不为0时,要求 J 系数介于4到11之间。

    -如果不满足 PLL 的条件,则可能会降低部件的音频性能。  

    -可以在没有 EVM 的情况下使用 AIC3204 GUI 来配置和使用 PLL 系数。 我认为您可能会遇到 GUI 控件未显示的问题、当软件不以管理员身份运行时会发生这种情况。 GUI 以 admin 身份执行后、应该可以访问 Digital Settings:Clocks/Interface 窗口。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师