This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:直流扬声器保护

Guru**** 2561350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/742963/tpa3251-dc-speaker-protection

器件型号:TPA3251

尊敬的 TI 团队:

我对应用 AMP 芯片 TPA3251有一些问题。

1.是否可以在 PBTL 模式下为 TPA3251实现 PFFB?

  如果是、您能否向我提供此问题的应用说明?

2. DAC 和放大器之间是否需要有源 DAC 滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们将对此进行研究、稍后将为您提供一些反馈。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.是的、您应该能够在每个通道(两个 PFFB 路径)上实现 PFFB、然后像正常情况下那样配置 PBTL。 但是、我们的团队尚未明确测试这一点的可靠性、我们目前没有关于此用例的任何文档。

    2.您可能希望在 DAC 和放大器之间使用有源滤波器的原因有很多、但这并不是必需的。 这更是一个性能问题、因为有源滤波器更容易成为更高的阶数以降低 OOB 噪声、或者如果您希望从 SE 变为 DIFF。

    Justin